This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:TS3A5017

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017, TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/573915/ts3a5017-ts3a5017

器件型号:TS3A5017
主题中讨论的其他器件: TS3A5018

您好、先生、

感谢你能抽出时间。 我想知道 什么是 TS3A5017 RthJC 值、这会导致我想要计算功耗和温度。  请向我提供。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    TS3A5018在 -40°C 至85°C 的整个温度范围内的功耗 小于10uA。  您可以在数据表的 I+规格中看到。

    对于结至外壳 Rthjc 之间的热阻、您可以使用 TS3A5018针对 TS3A5017的热数据。  

    下面是另一篇与根据信号开关功率耗散计算最高结温相关的文章。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的大力帮助! 这对我的客户来说真的是一个很好的答案!

    此致、

    Ann Lien