This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A44514:VCC = 12V 时的 V、IH

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/574000/ts12a44514-v-ih-at-vcc-12v

器件型号:TS12A44514
主题中讨论的其他器件:MUX509

团队-

对于 VCC = 12V、数据表第6页指示 VIH、MIN = 5V。  

但是、第11页的第8.1.1节指出"...当 Vcc 达到12V 时、电平阈值约为3V"。

当 VCC = 12V 时、我需要使用3.3V 逻辑驱动该器件。  

请确认这将起作用、并通过更新参数数据或从8.1.1中删除此语言来阐明数据表。

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    当 Vcc = 12V 时、请使用电气规格表中说明的值 VIH 最小值= 5V

    我同意第11页的措辞不好、让客户知道 VIH 最小电平与 Vcc 成正比。  我会将其提交到我们的数据表错误和变更积压。  

    如果您希望器件能够在3.3V 信号下通过逻辑控制传递12V 信号、请查看我们的多路复用器系列开关、如 MUX509

    很抱歉造成混淆。  如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请考虑删除我指出的数据表中的其他语言。

    这是误导性的、令人困惑的。

    再次感谢、BEST、Steve