This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:USB 2.0交叉点多路复用器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TS3DS10224, TS3A26746E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/571476/hd3ss460-usb-2-0-cross-point-mux

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: TS3DS10224TS3A26746E

大家好、我正在寻找 USB Type C 连接器上 SBU1和 SBU2线路的 USB 2.0 2x2交叉点开关。 我不需要 SS 线路、因此 HD3SS460是超性能的。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到信号开关论坛、他们支持 USB2多路复用器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD、

    您将在交叉点开关上放置什么信号? 电压范围、带宽等

    TS3DS10224是一款支持 USB 2.0的交叉点开关、带宽大于1GHz
    TS3A26746E 是一 款微型(1.3mm x 0.8mm) 2x2交叉点开关

    谢谢、
    Adam