This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:CD4066B 关于输出波形问题

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4066B, CD54HC4316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/572260/cd4066b-cd4066b-about-the-output-waveform-issues

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件: CD54HC4316

大家好、

客户正在使用 CD4066B。  

附件中有4个文件。  客户使用2个不同的输入信号振幅、固定频率= 5kHz、每个控制输入为高电平和低电平。 黄色信号表示输入信号、绿色信号表示输出信号。 文件名的详细信息如下:

第一个波形:1vpoff -表示输入幅值为1Vpp 且控制引脚=关闭的 I/p 和 o/p 信号。

第二个波形: 1vppon -表示输入幅值为1Vpp 且控制引脚= on 的 I/p 和 o/p 信号。

第三个波形:2vpoff -表示输入幅值为2vpp 且控制引脚=关的 I/p 和 o/p 信号。

第四个波形:2vppon -表示输入幅值为2vpp 且控制引脚=on 的 i/p 和 o/p 信号。

案例1:如果输入为高电平且控制为高电平、则输出应为高电平。  在这里、如果输入电压增加到2Vpp 或更高、我们可以看到输出信号的较低部分已被削波。

CASE2.:如果输入为高电平且控制为低电平,那么输出应为低电平(即无论输入电压是多少,输出端都没有信号)? 在这里、我们看到、当输入为高电平且输出为低电平时、我们看到输出不是提供低输出(~0V)、而是显示2Vpp 输入电压下约450mVpp 的一些信号。
Q1: 对于 CD4066B、case1和 case2是否正常?
问题2:如果案例1和案例2不正常、您能否 澄清 案例1和案例2? 如何解决这两个问题?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    您观察到的行为不是预期行为。  您能否提供连接到 CD4066B 各种引脚的原理图或至少简化的表示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    请检查附件。 VDD 为5V 或12V。 VSS 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    您在输入信号谷底看到的削波可能是由于您在建议的范围之外运行。  但是、您在绝对最大值范围内运行、数据表中的这些值仅对应于不会导致器件永久损坏的值范围。  在这些值的范围内、是一个较小的值范围、在此范围内、器件将表现出正确的行为。  建议运行条件下通常会列出这一较小的范围。  遗憾的是、多年来、并非所有数据表都是直观或完整的、在这种情况下(例如、使用此数据表)、您需要在电气特性部分中检查各种参数的测试条件。  如表1所示、该器件的特征是通道输入介于0和 Vdd 之间。  从示波器屏幕截图中、我们看到您正在尝试传递跨越零的1V 峰峰值信号。 当信号接近-0.5V 时、内部二极管将电压钳制在~-0.5V。  如果您将电压向上转换为0.5V、则很可能看不到此削波。  此外、由于您的工作范围超出了建议的范围、因此这种工作范围可能会导致您观察到较大的泄漏电流。

    表1.

    如果您不想对信号进行电平转换或为其提供偏移、您可能会考虑使用我们的一个具有负电源的开关。  您可能会考虑我们的 CD54HC4316。 它还具有4个开关通道。  但是、其上轨限制为6V、这意味着如果使用12V 电源、您将需要进行某种电源调节。