This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:多路复用4线制 PWM 输出

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A-Q1, TS3A5017, CD4051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/571608/sn74lv4051a-q1-multiplex-4-single-wire-pwm-output

器件型号:SN74LV4051A-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A5017CD4051B

大家好、  

我想将4 个单线制 PWM 输出从 MAX6672通道连接到 LPC24xx 微控制器(UC)。 以前我使用的是来自 uC 的4个不同的计时器捕捉输入、但是  

现在需要释放这些端口。  

因此、我计划通过 MUX SN74LV4051A-Q1在输入之间切换来使用这4个传感器、因为 UC 一次只读取一个传感器。 并将输出连接到  

仅一个计时器捕获端口而不是4个、因此在 uC 上释放3条线路。

我想问、在测量过程中、这是否有效、方法是读取信号上升沿和下降沿的时间戳、以及两者之间是否存在串扰风险  

传感器通道。  

此致。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sns、

    您是正确的、开关 IC 内的通道之间始终存在串扰的可能性。  遗憾的是、我们没有在开关器件中指定串扰、例如 SN74LV4051A-Q1、该器件主要用于开关信号完整性对问题影响较小的数字信号。  如果您认为 串扰 会导致系统出现问题、我建议查看 TS3A5017等4:1开关、该开关专为信号完整性至关重要的应用而设计。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速回复。  

    在 IC 中进行快速通道切换时、我认为串扰是一个主要问题。 在我的设计中、开启和关闭通道之间存在明显的延迟(比数据表中提到的延迟高出3倍)。 串扰是否仍然是一个问题?  

    信号相当慢。 但我看到 ADC 通道与另一个多路复用器之间存在一些重叠。 而 PWM 捕获计数器值会被破坏、因为通道1开启时、通道0未完全关闭。

    我将快速对其进行原型测试、以避免出现任何意外。  
    谢谢

    Sns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sns、

    在器件控制信号处于静态电压的情况下、采用数据表中指定的串扰、如 TS3A5017。  该规范测量连接路径上的信号与未连接路径的耦合程度。  正如您正确指出的、该测量值随 TS3A5017频率的变化而变化、如下所示。  较低频率信号的串扰问题更少。  

    如果您担心通道间的干扰、而控制信号在状态间切换器件、则需要寻找一个器件来保证一个称为"先断后合"的功能。  此功能可确保 IC 在连接另一个信号路径之前隔离的信号路径。  

    祝您在原型设计上一切顺利、如果您有其他问题、敬请告知。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。 我还在研究该器件。

    CD4051B 或 TS3A5017都 可以正常工作。  

    谢谢

    Sns