This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:设计审查

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1178094/ts5a23157-design-review

器件型号:TS5A23157

您好!

我的客户考虑将 TS5A23157用于以下应用。

 -将 BLE UART 和 AP UART 连接到 RS232收发器

 - UART_MUX_DIR 由 AP 控制、在默认状态下、他们希望连接 BLE UART 和 RS232收发器。

TS5A23157是否适合上述应用?

2.请查看下面的电路。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您提供电路图。 TS5A23157适用于此处所述的应用。  由于 NC 到 COM 引脚处于默认低电平状态、因此您可以期望您的应用按所述工作。 我们的器件还支持 UART 的最大电压和带宽、因此没有问题。  

    谢谢!

    Alex