This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:时序是否正确?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1177653/tmux1574-timing-correct

器件型号:TMUX1574

大家好、团队、

请您确认以下时间是否正确。  

与 SN74CBT3257PWR 相比、转换时间几乎慢100倍、启用时间大约慢10000倍。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不使用传输门、而是使用具有电荷泵的单 N 沟道 MOSFET;请参阅 [常见问题解答] TI 开关和多路复用器使用的架构类型以及如何知道我的器件内部具有哪种架构?

    电荷泵、尤其是可以集成到芯片上的小型电荷泵、将具有比 VDD 电源高得多的输出阻抗、因此这些值是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    我已确认 数据表中的时序规格是准确的、因此您可以正确观察到 SN74CBT3257PWR 比 TMUX1574快得多。 因此、对于需要更快转换时间和启用时间的应用、我建议使用 SN74CBT3257PWR 而不是 TMUX1574。 如果您正在寻找其他功能、请告诉我、我可以帮助您推荐适合您需求的器件。

    谢谢!

    Alex Vish