This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:开关与放大器;多路复用器论坛

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219, TMUX72XXDGKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1175256/tmux6219-switches-multiplexers-forum

器件型号:TMUX6219
主题中讨论的其他器件: TMUX72XXDGKEVM

你(们)好  

我们拥有基于 TMUX6219的设计

我们需要将2通道 60mA 切换到输出  

我们尝试使用1.8V 电压驱动 SEL 引脚(FPGA 引脚电压限制) 、但没有成功  

当我们使用3.3V 电压驱动它时、开关工作良好

问题出在哪呢 ?

数据表:

该芯片是否有任何 EVB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Meir、

    绝对不是我们期望的行为。 您能否通过任何范围内的波形截图发送? AGND、SEL 和 I/O 将是一个很好的起点。  

    TMUX72xxDGKEVM 也适用于此器件: https://www.ti.com/tool/TMUX72XXDGKEVM

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我们没有承担风险并放置电平转换器-  SN74LVC8T245MDWREP 1.8V 至3.3V  

    该原理图是否会改进端口驱动? 并改善多路复用器开关 ?

    此致、

    Meir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL 输入被缓冲;任何被读作高电平的电压(即任何高于1.3V 的电压)将具有同样的效果。

    您能否仔细检查 SEL 引脚上的电压、以及是否实际具有 TMUX6219?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    正如 Rami 和 Clemen 所提到的、请帮助发送进入 SEL 引脚的信号的任何示波器截图、并直接测量该引脚上的电压、以确保实际提供1.8V 电压。

    谢谢!
    Bryan