This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:有关 TMUX1511RSVR 中未使用的源放大器和漏极引脚的查询

Guru**** 2592560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1177362/tmux1511-query-regarding-unused-source-drain-pins-in-tmux1511rsvr

器件型号:TMUX1511

我们对制造商产品编号:TMUX1511RSVR 有疑问。 对于该器件、未使用的源极引脚是否可以分类在一起并连接到接地端?

也可以对未使用的漏极引脚执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]如何处理未使用的引脚和外露散热焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里还有几个问题。

    在本例中、工作频率为50MHz。 在这种情况下、我们是否可以将未使用的源极和漏极引脚保持悬空?

    对于50MHz 运行频率、如果我们直接将未使用的源极和漏极引脚短接至 GND、即没有任何电阻器、这是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在50MHz 时、我认为不会有任何会影响您的应用的显著影响(例如串扰或这些悬空引脚在该频率下的反射)。 当然、如果您希望通过50欧姆电阻器为这些未使用的引脚接地提供最佳性能、我们建议您这样做。

    直接连接 GND 没有问题、但在较高频率下、这不一定会阻止反射发生。 再说一次、由于这是相当低的频率、 我认为这些问题不会对应用产生任何可测量的影响、只要不可能有任何其他高频噪声可以耦合到这些引脚、就可以这样做。

    谢谢!
    Bryan