This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 分立式 IO 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TMUX7412F, TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1178599/discrete-io-design

主题中讨论的其他器件:TIOL111TMUX7412FTMUX7462F

目前、我们的设计可提供10-20个可编程为 TTL 或航空电子电压(高达32V)的分立式 IO。 IO 可以是输入或输出。 作为一个选项、我们允许其中一个 IO 提供28V-32V 输入电源、为板载上拉电阻提供电源。 所有 IO 均可通过软件选择。 我们目前使用分立式组件、但我们希望尽可能找到一个更小的解决方案、使其尽可能靠近单芯片设计。 我们还需要尽可能多地保护 IO。  

您是否有任何可能的解决方案可供选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIOL111等 IO-Link 收发器可实现一个高压 I/O、但不支持外部接口上的 TTL 电平。

    有些开关可提供高达±60V 的保护(更多情况下需要 TVS)。 TMUX7462F 是一款普通保护器件;TMUX7412F 是一款1:1开关。