This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212PWR

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212, TMUX8109, TMUX8108, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1179065/tmux8212pwr

主题中讨论的其他器件:TMUX8212TMUX8109TMUX8108TPS4811-Q1

您好:

对于 TMUX8212PWR,它是4通道(10V~100V) SPST 开关,

TI 是否具有单 通道(10V~80V)  SPST 开关和更小的封装产品 ?

此致、

Arang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些高电压开关(TMUX8108/TMUX8109/TMUX8212)只在16引脚封装内。

    TPS4811-Q1是一款80V 高侧开关驱动器。 只使用分立式 MOSFET 可能更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arang:

    对于此应用、TMUX8212将是您的单通道解决 方案、但这仍是更大的16引脚封装。  作为替代方案、您的应用中是否适用分立式 MOSFET 解决方案?  

    谢谢!

    Alex