This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:VDD=1.8V 是否可以工作?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1179170/tmux1574-can-vdd-1-8v-work

器件型号:TMUX1574

你(们)好。

目前、我们的设计不起作用。

请问您是否可以帮助检查问题所在?

我们设计中的电源全部为1.8V (处理器、多路复用器、器件等)

但是、链路未建立。 (器件#1是 SPI ROM)

如果我们绕过 TMUX1574、一切都正常。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这应该起作用。

    您能否显示 D 和 S 信号的示波器迹线? 还是至少检查开关上的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、霍尔顿、

    我在这里看不到任何会导致问题的东西。 您能否更详细地了解一下您所说的设计无法正常工作的含义? 多路复用器之后的一些示波器截图(如 Clemens 提到的 S 和 D)将非常有用。

    谢谢、
    Rami