This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 引导模式引脚选择器

Guru**** 2670355 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, TMUX1574, TS5A23157, TMUX1309, TS5A3357, TS5A3359, SN74LV4066A, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1175888/boot-mode-pin-selector

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66TMUX1574TS5A23157TMUX1309TS5A3357TS5A3359SN74LV4066ASN74CBTLV3257

尊敬的各位成员:  

我们需要有三种不同的方法将固件刻录到微控制器中。  

仿真器

2- RS232驱动器用户 MODBUS

从  我们的云端获取 RS232驱动器

这些方法中的每一种都有自己分配的微引脚。 我想找到一种芯片、让我在刻录固件的同时在不同引脚之间进行选择(或切换)。 在运行模式下、连接如下所示:

运行模式 md = 1

使用 用户 MODBUS 的引导模式 MD=0

使用 用户 云引导模式 MD=0

请提出任何建议。  

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看左侧、仿真器 TDx 信号只需断开连接;使用 SN74LVC2G66等1:1开关。

    对于 RS232用户和云信号、请使用 TS5A23157或 TMUX1574等2:1开关。


    或者、在查看右侧时、对于微 TDx 信号、您可以使用 TS5A3357或 TS5A3359等3:1多路复用器。 但 TMUX1309这样的双通道4:1器件更便宜。

    只需断开微型 SCIxx 信号;使用 SN74LVC2G66或 SN74LV4066A 等1:1开关。


    如果我们知道电压和频率、可能会有更好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farzaneh、

    我认为 Clemens 解决方案很好! 在查看他的解决方案之前、我先看了一下、并给出了与他的第二个"替代"计划相同的反馈。 TMUX1309是一个很好的低成本选择、并且实际上是用于连接和断开 SCI 信号的任何1:1开关。  
    但他也提到过、电压和频率将有助于确定解决方案是否可行。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    信号将连接到频率为12MHz 和3V3的微控制器。 我将看看您已经提出的建议。

    非常感谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了上面提到的开关以支持5V 电压。 它们在3.3V 下工作正常、但您也可以将 SN74CBTLV3257视为4通道2:1开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还需要了解其他信息。 是否可以将串行端口(SCI 信号)连接到 JTAG 端口(TDI/TDO)? 它们使用不同的协议、我想无法直接连接它们。 我可能需要一个转换器。  

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交换机无法帮助您解决此问题。

    "SCI"不是协议、我不知道您使用的是哪种 JTAG 协议。 转换器是微控制器、但我想您的系统中已经有微控制器。 可以使用 GPIO 管理 JTAG 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我可以发现微控制器的 TDO/TDI 端口也支持 DE SCI 信号。 微型数据表中提到了这一点。 现在、我只需放置多路复用器即可连接线路、也可以断开它们。  

    非常感谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    这只是最后一个问题、以确认一切都正确。

    我使该电路:

    在我使用模拟开关的地方、我需要它们同时打开或关闭。 我想我可以为这两种情况使用一个控制信号。 没关系吗? 或者、我需要考虑更多的事情吗?

    谢谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以将同一信号用于多个 CMOS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有支持。