This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:与较低电源电压配合使用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052, TMUX1109, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1179363/tmux4052-use-with-lower-supply-voltage

器件型号:TMUX4052
主题中讨论的其他器件: TMUX1109CD74HC4052

您好!

我想在 ADC 前具有+/-2.5V 电源电压的系统中使用 TMUX4052。 数据表显示建议的最小 VDD 为5V。


问题:
是否也可以为多路复用器提供+/-2.5V 电源? 这会产生什么负面影响?
在电源电压为+/-2.5V 的情况下、是否可以使用3.3V 电压操作逻辑输入?

此致

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电压低于5V 的情况下、不保证该器件能够正常工作。 使用 TMUX1109或 CD74HC4052。