This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [常见问题解答]什么是电荷注入?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1179133/related-question-for-faq-what-is-charge-injection

主题中讨论的其他器件:TMUX1574

你好!

我有一个与 [常见问题解答]什么是电荷注入相关的问题?

这是否意味着、如果多路复用器仅在电阻负载上工作、则电荷抑制将仅影响内部多路复用器电容?

例如 、对于 TMUX1574、当我们在多路复用器输入端施加3伏电压并打开开关时、电荷注入大约为3.5pC、 TMUX1574的导通电容 Con 等于7.5pF:

dVout = 3.5pC / 7.5pF = 0.47V

因此、当输入端为3V 时、输出端将具有3.47V 电压。