This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:我们能否将此器件用作 I2C 电平转换器?

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/602802/sn74cb3t3306-can-we-use-this-device-as-i2c-level-shifter

器件型号:SN74CB3T3306

大家好、

请允许我确认 SN74CB3T3306是否 可用作 I2C 电平转换器。

客户计划按如下方式使用此设备,此用例是否支持此设备?

*我知道 TCA9517 最适合此应用、但请告诉我们 是否 可以使用 SN74CB3T3306。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick - San、

    感谢您的支持。
    我期待很快收到您的回复。

    我认为、如果在 VCCA=5.0V 和 VCCA=3.3V 的情况下使用该器件、则有一条从 VCCA 到 VCCB 的电流路径。 因此、我想高电压将限制在4.15V 左右、这将出现在两侧(主侧和从侧)。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    感谢您的耐心等待。 根据我的初步测量结果、您应该能够将该器件用于 I2C。 即使在超快模式下运行、带宽也远高于 I2C 时钟的最大值。

    我到目前为止所做的测量是评估信号是否可以从任一侧拉低以进行双向通信、以及如果两侧(A 和 B)都看到漏极开路、则电压电平是多少。

    下面显示了我使用的基本测试设置。 在情况1中、输入1A 和1B 均保持悬空、分别上拉至5V 和3.3V。 在第2种情况下、对引脚1A 施加0V、并观察到引脚1B 被下拉至~0V。 对于情况3、引脚1B 上施加了0V 电压、并观察到1A 被下拉至~0V。 我们期望通道2与引脚2A 和2B 对应的行为类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    我对我的延误表示歉意。 感谢您的测试。

    我理解以下内容、该器件将能够用作 I2C 电平转换器。

    我还有两个问题。

    q)。 您是否下拉输出使能(低电平有效)引脚?

    q)。 您是否有任何理由为上拉电阻器选择300欧姆? 我相信 I2C 中的标称值为2k 至5k。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    a)。 是引脚1 (针对开关1的低电平有效使能)在这些测试期间被设定为0V。

    a)。 我知道上拉电阻用于 I2C 通信、但我没有意识到2K-5k 是标准。  由于上拉电阻本质上是一个具有内部 MOSFET 阻抗的分压器、 因此仍应使用这些值观察到类似的行为、因为漏极开路 MOSFET 的阻抗应大于上拉电阻值的10倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick San、

    感谢您的回答和支持。

    此致、
    Kawai