This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111:ADC 指示"11111&quot 时的默认开关状态;

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/606274/tsu6111-default-switch-state-when-adc-indicates-11111

器件型号:TSU6111

尊敬的 e2e 社区:

当我的客户 连接 USB 电缆时 、ADC 值指示"11111"。 此时开关似乎处于打开状态。

由于有4种可能的开关状态、对于该 ADC 值、 我们应该在初始化时考虑哪一种?
在欧姆世界中、默认开关状态是什么(USB/UART 或开路?) 当 ADC 指示"11111"时?

器件类型1和器件类型2寄存器= 0x00

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我们来看看开关论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC=11111仅表示 ID 引脚处于悬空状态,那么您必须依靠 USB 检测来了解开关的状态,我是说,如果连接了 USB 充电设备或 USB 标准设备,则开关将“打开”。
    如果没有附加任何 ID,则交换机将处于“打开”状态。

    您必须使用 Vbat 作为要启用的 I2C 接口的主要源。

    此致