This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH658XEVM-SW:LMH6585VV 的某些通道没有输出

Guru**** 1155220 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586, LMH6583, LMH6580
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/605574/lmh658xevm-sw-some-channel-of-lmh6585vv-have-no-output

器件型号:LMH658XEVM-SW

降级器、

我在 Vedio 测试设备中测试 LMH6585。但只有四个通道输出 正常、您能否支持并 分析它?

1.我 的配置如下:

CFG 输出:0

延迟10us

CLK  输出:0

delay10us

CSOUTPUT0

delay10us

CLK  输出:1

发出32个 CLK 信号  

发送 48位数据,CLK 下降沿读取数据、但仅控制这48位数据。如果我发送了更多数据、则只能读取最后的48位数据。

CLK  输出:0

延迟10us

CS  输出:1.

延迟10us

CLK  输出: 1.

CFG  输出: 1.

延迟10us

延迟50us

CFG  输出:0

 通信协议

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

000

100

100

100

010.

100

110

100

001

100

101.

100

011

100

111.

100

输入

通道1

通道4

通道4

通道4

通道4

通道13.

通道16

通道4

常闭

通道1

常闭

通道1

常闭

通道1

常闭

通道1

 

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

010.

100

110

100

010.

100

110

100

010.

100

110

100

010.

100

110

100

输入

通道13.

通道4

通道16

通道4

通道4

通道13.

通道16

通道4

通道13.

通道4

通道16

通道4

通道13.

通道4

通道16

通道4

 

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

000

100

100

000

010.

000

110

000

001

000

101.

000

011

000

111.

000

输入

通道1

通道1

通道4

通道1

通道1

通道13.

通道16

通道1

常闭

通道1

常闭

通道1

常闭

通道1

常闭

通道1

 

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

010.

000

110

000

010.

000

110

000

010.

000

110

000

010.

000

110

000

输入

通道13.

通道1

通道16

通道1

通道1

通道13.

通道16

通道1

通道13.

通道1

通道16

通道1

通道13.

通道1

通道16

通道1

 

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

010.

000

110

000

010.

000

110

000

010.

000

110

000

010.

000

110

000

输入

通道13.

通道1

通道16

通道1

通道1

通道13.

通道16

通道1

通道13.

通道1

通道16

通道1

通道13.

通道1

通道16

通道1

 

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

000

010.

100

010.

010.

010.

110

010.

001

010.

101.

010.

011

010.

111.

010.

输入

通道1

通道13.

通道4

通道13.

通道13.

通道13.

通道16

通道13.

常闭

通道13.

常闭

通道13.

常闭

通道13.

常闭

通道13.

 

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

000

110

100

110

010.

110

110

110

001

110

101.

110

011

110

111.

110

输入

通道1

通道16

通道4

通道16

通道16

通道13.

通道16

通道16

常闭

通道16

常闭

通道16

常闭

通道16

常闭

通道16

 

输出

通道1

通道2.

通道3.

通道4

通道5.

通道6.

通道7.

通道8.

通道9.

通道10.

通道11.

通道12

通道13.

通道14.

通道15

通道16

指导

000

001

100

001

010.

001

110

001

001

001

101.

001

011

001

111.

001

输入

通道1

常闭

通道4

常闭

常闭

通道13.

通道16

常闭

常闭

常闭

常闭

常闭

常闭

常闭

常闭

常闭

因此,您可以看到只有000、100、010、110 条指令 有效,这意味着只有 CH1、CH4、CH13、CH16输出 正常,不能满足数据表 说明.32*16

我是否知道哪里出错了?

期待您的回复。非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruifang,

    我们正在分析此问题。 您问过 LMH6585、但您说的是 LMH6586吗? TI 不可订购 LMH6585。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风扇:

    感谢您的回复、我在一年前测试了 LMH6585、这个项目正在等待很长时间。上    个月我从华强网站上获得了 LMH6585样片 、它与 LMH8586相同、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruifang、

    TI 不再销售或支持 LMH6585。 请注意、此器件不可从 TI 其他公司订购。

    TI 具有相同系列的类似器件。 它们是 LMH6580、LMH6583和 LMH6586。 您是否有兴趣在新设计中考虑这些特性?