This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压波形中的过冲

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T16211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/605787/overshoot-in-output-voltage-waveform

器件型号:SN74CB3T16211

您好!

我的客户正在使用 SN74CB3T16211。
使用情况为 Vcc=3.3V、in=3.3V 和 out=3.3V。
他有问题。

当_OE =低电平时输出电压。
之后、输出电压如下图所示降低。
您能就此问题的原因向我提供建议吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu、您好!

    您观察到的行为似乎是过冲。  下面我用一个非常简化的电路来说明这个概念。  但是、这是一个简化模型、可能与您的设置不匹配、因为除了 TI 的 SN74CB3T16211之外、我不知道您客户系统中还有什么其他内容。  在此模型中、我包含了一个电感器和一些电容器、它们一起形成谐振电路、因此是随附图中观察到的过冲的主要原因。  尽管您的客户的正式原理图中可能没有电感器、但任何通向和来自开关的迹线都将具有一定数量的寄生电感。 在 SN74CB3T16211内有一些电容(13pF)、这些电容将与和电路板电容相加、以及负载时电容器的额外电容。  客户的输出最终稳定至低于3.3V 的值的原因可能是衰减所致。  如果我们移除了以下模型中的电感器和电容器、电路基本上会成为分压器。  Rs 是传感器、放大器或微控制器的源电阻、可为 SN74CB3T16211提供3.3V 输入、而 RL 表示负载电阻。  Ron 对应于 SN74CB3T16211的电阻。

     如果 RL 相对较低、例如在下面的示例中、衰减量可能非常明显。

    图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我再次确认了这一事件。
    过冲后、SN74CB3T16211输出变为大约2V。

    此操作是否在 SN74CB3T16211正常?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masahiko、

    在至少两种情况下、上述操作正常。 第一个是源电阻小于0.5欧姆、负载电阻约为7.7欧姆。 另一种情况是、与负载电阻相比、源电阻相对较大。

    如果移除 SN74CB3T16211并将电源短接至负载、您会观察到什么电压?