This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 ADG1404替代产品

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/603954/adg1404-replacement-from-ti

主题中讨论的其他器件:MUX36D04

发件人电子邮件:

--

 

我的客户正在寻找替代 ADI 公司 ADG1404的交换机解决方案。 请您建议正确的解决方案吗? 我没有看到任何4个输入1输出(1:4?) TI.com 上的单通道开关。

--

 

此致、

 

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonia:

    ADG1404是一款4:1多路复用器、具有低导通电阻、工作电压高达+-15V。 现在、TI 在该电压范围内没有任何具有低 Ron 值的开关。

    但是、如果您的信号链中有运算放大器或其他一些高阻抗输入、低导通电阻多路复用器可能对您的设计不那么重要。 您能否帮助我了解有关您的信号链的更多信息/为何选择 ADG1404? 输入电压信号范围是多少?

    我们的产品系列中还有许多其他器件、例如 MUX36D04、它是一款与 ADG1404占用空间大致相同的双通道4:1多路复用器。 此器件的工作电压范围也相似。

    我们还提供了 CD4052系列等器件、这些器件可能具有更高的成本优化效果、但还具有其他折衷方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dakotah、

    工作电压仅为+-10V。

    朱志安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们的产品系列中目前没有任何低导通电阻4:1多路复用器。 正如我在上一个帖子中提到的、我们确实提供了许多具有较高 Ron 值的4:1选项、根据您的系统、这些选项可以很好地替代。

    感谢您向我解释您的工作电压。 我已经浏览并 过滤 了我们的4:1多路复用器选择表、该多路复用器可以传递正负信号电压。 根据您提供的信息、我将了解 MUX36D04。 该器件实际上是一个2通道4:1多路复用器、但可用作1通道4:1多路复用器、如 ADG1404。 该器件可在您提到的电压范围内工作、并且具有优于 ADI 器件的泄漏规格。 此外、该器件的尺寸与 ADI 器件的尺寸相似、采用5x4mm 封装

    请告诉我该器件是否适合您的客户以及原因。 如果需要、这将使我能够找到更好的替代产品。