请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MUX36D04发件人电子邮件:
--
我的客户正在寻找替代 ADI 公司 ADG1404的交换机解决方案。 请您建议正确的解决方案吗? 我没有看到任何4个输入1输出(1:4?) TI.com 上的单通道开关。
--
此致、
Sonia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
我们的产品系列中目前没有任何低导通电阻4:1多路复用器。 正如我在上一个帖子中提到的、我们确实提供了许多具有较高 Ron 值的4:1选项、根据您的系统、这些选项可以很好地替代。
感谢您向我解释您的工作电压。 我已经浏览并 过滤 了我们的4:1多路复用器选择表、该多路复用器可以传递正负信号电压。 根据您提供的信息、我将了解 MUX36D04。 该器件实际上是一个2通道4:1多路复用器、但可用作1通道4:1多路复用器、如 ADG1404。 该器件可在您提到的电压范围内工作、并且具有优于 ADI 器件的泄漏规格。 此外、该器件的尺寸与 ADI 器件的尺寸相似、采用5x4mm 封装
请告诉我该器件是否适合您的客户以及原因。 如果需要、这将使我能够找到更好的替代产品。