This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ron 如何影响我们的多路复用器设计?

Guru**** 2386360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/601195/how-ron-affect-our-multiplexers-design

主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A

尊敬的先生:

我对高速多路复用器很感兴趣。 现在、我有一个有关 RDS_ON 的问题。

导通 FET 时 、信号布线上存在 RDS_ON 和寄生电容。 它将是 RC 延迟电路。

E2E 中有一个描述-->我们使用一个粗略的公式“带宽=(3/2)xDataRate”,它将提供足够的裕度。 它对 PCB 布线有限制吗?

我有另一个问题。 有三种不同的 Ron 特性–Ron、Ron (p)、∆Ω Ron。 这三个特征如何影响我们的设计?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    带宽公式= 3/2 x 数据速率实际上是高速协议的一个用例。 例如、250MHz 方波实际上由250MHz 正弦波(基频)、500MHz (二阶谐波)、750MHz (三阶谐波)等组成。


    如果发送器发送250MHz 方波、并且接收器仅能够从250MHz 正弦波(基波频率)检测逻辑高电平和低电平、则整个信号通道(包括 PCB 迹线和信号通道上的所有器件)需要250MHz 的最小带宽。


    如您所知、某些接收器的功能不如我想象的强大。 它们需要在接收器侧到达的信号波形仍然看起来更多的是方波、而不是正弦波、以便能够正确检测逻辑高电平或低电平。 在这种情况下、可能需要750MHz 带宽。

    当我们提到带宽时、也请注意衰减。 很可能带宽足够宽、但衰减太高。 在衰减比直流衰减低-3dB 的频率下测量 Becasue 带宽。 例如、如果在直流条件下、衰减已经为-10dB、而在100MHz 条件下、衰减为-13dB、则100MHz 将被视为-3dB 带宽。 在本例中、100MHz 时的实际衰减为-13dB!


    对于 Ron 问题、您建议的 Ron 是通道导通时输入和输出之间的电阻。 它是在直流频率下测量的。 换言之、对于高速原型光耦合而言、它没有太大的帮助。

    对于 Ron (平坦度)、由于晶体管不是理想的器件、因此 Ron 将随输入和电压变化而变化。 对于 NMOS 型开关、当输入电压较低时、Ron 将相对较小、而 Ron 将随着输入电压的增加而增加。

    如果开关或多路复用器具有多个通道、∆Ron 是通道之间的 Ron 差。

    我不识别 Ron (p)。 请您告诉我您在哪里看到了 Ron (p)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    感谢您的回复。 这对我帮助很大。
    当我查看 SN74LV4051A 时、有一个特性 Ron (p)。
    这是平均峰值导通状态电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    风扇、

     

    如何  根据导通状态电阻规格选择器件 在实际情况下的性能,即使我知道这条迹线有多长时间,我也无法防止此问题。

    我唯一可以确保的是“需要较长的走线,您需要较低的导通电阻”。 因为它必须考虑接收器的功能。

     

     我们是否有一个大致等式可以计算出我在开关中需要的导通电阻性能值?  在我的系统中、开关的最坏情况 Ron 是什么。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    通道可承载的数据速率不仅取决于 Ron、还取决于通信协议。 更具体地说、数据速率可由波形、信号带宽、数据模式和通道质量决定。 Ron 只是通道质量的一个因素。

    例如、以太网 CAT-5电缆可承载10Mbps、100Mbps 和高达1Gbps 的数据速率。 在这种情况下、physcial Ron 不会改变、但数据速率从10Mpbs 增加到1Gbps、增加了100倍。

    如果您可以与我分享一个示例、我们可以讨论如何选择最适合您设计的 Ron。