This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810EVM:TX810的作用是什么?

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/604469/tx810evm-what-does-tx810-do

器件型号:TX810EVM

尊敬的 TI 员工:

我已经阅读 了 TX810 和 TX810EVM 的手册。  我想更详细地了解该板的功能以及我们为什么需要该板。 请参阅有关 T/R 开关的任何一般信息。 我在互联网上搜索了 T/R 开关、但找不到任何合适的文档。  

感谢你的善意帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    TX810是一个 T/R 开关、用于防止来自 TX 的高电压信号直接进入超声波 RX 的低电压放大器输入引脚。
    第9页 pf TX810数据表显示了典型超声波系统的概述、并在页面底部描述了 T/R 开关的功能。

    此致、
    Olu