This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3861-Q1:IOFF 有效电压范围

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/604529/sn74cbtlv3861-q1-ioff-effective-voltage-range

器件型号:SN74CBTLV3861-Q1

您好!

您能告诉我 Vcc (min) 2.3V 下的输入/输出状态吗?
我了解到当 Vcc=0V 时 Ioff 处于激活状态。
我想知道 Vcc 的0V 至2.3V 之间的 Ioff 条件。

在客户中、/OE 输入可能在0.8V 至0V 之间处于低电平。
因此,如果 Ioff 在0.8V 至0V (输入和输出引脚高阻抗)范围内有效,则没有问题。

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    您的问题涉及两 个不同的主题、让我们来讨论这两个主题:

    1) 1)"我想知道 Vcc 的0V 至2.3V 之间的 Ioff 条件。"

     根据该电压范围的数据表规格、存在未定义的区域。 Ioff 值在 Vcc = 0V 时指定、并告诉我们当输入端出现信号时将流动的电流大小。

    2)"在客户中、/OE 输入可能在0.8V 至0V 之间较低。
    因此,实际上,如果 Ioff 在0.8V 至0V (输入和输出引脚 Hi-Z)范围内处于活动状态,则没有问题。”  


    /OE 引脚是0.8V 至0V 的有效低电压。 这是由您在数据表中看到的 VIL 规格定义的。 但是、该规格仅说明什么电压是有效的"低电平"输入。 对于该器件、当/OE 为低电平时、开关实际上会打开。 该 VIL 规格与 Ioff 规格无关、因为 VIL 规格决定了激活开关电路的电压。  Ioff 规格将泄漏电流与器件关断相关。