This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:频率输入与 CD4051复用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1, CD4051B-Q1, SN74LVC1G66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/604560/cd4051b-q1-frequency-inputs-multiplexing-with-cd4051

器件型号:CD4051B-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A23157-Q1SN74LVC1G66-Q1

尊敬的先生/女士:

 我们计划使用 CD4051 (模拟多路复用器/多路信号分离器)进行频率输入多路复用。 频率的输入范围最大为10 KHz

是否可以将10KHz 的频率输入连接到 CD4051?  输出将连接到微控制器的计时器输入。 对于频率输入复用、请建议 CD4051的兼容性。

 

此致、

库马尔。 A

TAFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    在10kHz 和时钟混合应用方面、CD4051B-Q1应非常适合。 我还有另外两个您可能需要考虑的器件、TS5A23157-Q1和 SN74LVC1G66-Q1。 根据您的电源电压、输入电压范围和通道数、您可以比较哪一个最适合您的设计。