This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:关于 TS3A27518E-Q1的 IBIS 模型

Guru**** 2512745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/601472/ts3a27518e-q1-regarding-ibis-model-for-ts3a27518e-q1

器件型号:TS3A27518E-Q1

你(们)好

在使用 IBIS 模型执行 Hyperlynx 仿真时、导入 IBIS 模型后无法找到连接。

您能不能为我提供正确的 IBIS 模型。

我附上了同样的文件供您参考。

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    您能否说明一下您尝试使用输入/输出缓冲器信息规范(IBIS)模型实现哪些目标?  ? 该器件只是一个导通 FET、因此 IBIS 模型可能无法为您提供大量有用信息。 请参阅随附的 E2E 帖子、了解这可能不适合您的仿真需求的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Dakotah

    感谢您的回复。
    由于我在设计中使用了相同的器件、因此我们需要根据生成的电路板文件进行仿真、我们必须在其中为 IC 加载 IBIS 模型。
    因此、我们需要该模型进行仿真。

    此致
    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    以阐明我的最后一篇文章。 IBIS 模型通常用于具有缓冲输入和输出的器件。 我们仅有的缓冲输入是我们的选择和使能引脚。 实际的信号路径不会进行缓冲、因此它们通常不会为这些开关制作 IBIS 模型。

    您是否仍然需要 IBIS 模型?

    如果您确实需要 IBIS 模型、我们将需要了解哪些参数对于建模团队至关重要。 如果他们可以创建模型、请让团队至少留出2-4周的时间来创建模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Dakotah

    感谢您的回复。

    我需要检查信号信息。

    此致

    Nitesh