This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:导通状态下的最小泄漏电流

Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1, SN74LV4051A-Q1, SN74HC4851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/600665/sn74hc4851-q1-smallest-leakage-current-in-on-state

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A-Q1SN74HC4851

你(们)好

我们正在寻找汽车级(Q1)中具有导通状态且泄漏电流最小的8:1模拟多路复用器
以下是我们的要求。

・8:1个模拟 MUX/DEMUX
导通状态下・最小泄漏电流
・汽车级
・̊ C℃℃̊ C 至 ̊ C

℃、在 SN74HC4851-Q1中、在-40℃至85℃范围内、最大值为+/-0.5uA、但在-40℃至105范围内、SN74LV4051A-Q1的最大值为+/-1uA。

SN74HC4851-Q1的 IS (ON)似乎比 SN47LV4051A-Q1的 IS (ON)好、但我们看不到事实、因为温度范围不同。

哪个器件可提供最小的导通状态泄漏电流?
或者您是否有任何其他泄漏电流较小的器件?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na na、

    SN74HC4851_Q1和 SN74LV4051-Q1都是我们拥有的最低 IS (on)汽车质量开关。  

    SN74HC4851-Q1在85°C 时具有较低的规格(+/-0.5uA)、而另一个器件在85°C 温度下没有指定规格。 我同意您的意见、并选择 SN74HC4851-Q1、因为数据表中列出了较低的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Dakotah

    感谢你的答复。

    我明白了。

    贝斯特雷加兹