This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:引线电流注意事项

Guru**** 2511355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/600159/sn74lv4051a-q1-consideration-of-lead-current

器件型号:SN74LV4051A-Q1

你(们)好

导通状态开关泄漏电流(IS (ON))可在电路中进行测试、如图4所示。

如果一侧未打开(连接到任何负载)、是否在2uA (数据表规格)范围内变化(ON)?

例如、我们是否应该考虑额外电流来估算总电流、如下所示?

总电流=泄漏电流(IT_ON)+额外电流(负载泄漏电流)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、na na78、

    根据基尔霍夫电流定律、我们知道、流入节点的任何电流基本上也应流出节点。  对于我们的多路复用器或开关、基本上有两到三条输入路径和一条输出路径。  输入路径包括输入信号引脚和从输出引脚到接地或 Vcc 的 ESD 保护二极管(图1和2)。  输出路径是馈入 ADC 的负载。  当开关被禁用时、输入引脚和输出引脚之间的路径会变为高阻态、这可以通过千兆欧电阻近似计算得出。  因此、从该路径中、我们期望的电流非常小。  我们还期望该电阻明显高于 ADC 负载的电阻、因此电压应接近于零。  由于该电压几乎为零、因此我们可以预期输出引脚和 VCC 之间的 ESD 二极管将反向偏置。  从二极管的典型 IV 曲线(图3)可以看出、反向偏置状态下存在一些泄漏(IS (ON))、这应该比输入引脚的电流更大。  在图1和2所示的配置中、无论开关是启用还是禁用、二极管始终会反向偏置。  当开关关闭时、它应将流入 ADC 的电流限制为(on)。  但是、当开关路径启用时、电流将如公式1所示。

    图1和2.

    图3.

    公式1