This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:以太网多路复用器/开关的器件建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5L100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/599998/ts3l501e-device-recommendation-for-ethernet-mux-switch

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS5L100

发件人电子邮件:

--

我们在工业项目中有机会使用以太网多路复用器/开关、您能不能帮助推荐比 TS3L501E 和 TS5L100更好的器件?

 

需要客户:

  • 工业温度范围

  • 100MHz 带宽

  •  8位通道

  •  低电源电流< 10uA

 

其他信息:

TS3L501E:
(600MHz 带宽和250uA 静态电流)--缺点: TS3L501E 电源电流太大,RD 由于高阻抗功能而无法接受 PD 模式  

TS5L100:  
(350MHz 带宽和3uA 静态电流)--缺点: TS5L100 是商业温度范围、

--

谢谢、

 

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    看一下 TS3L501E 和 TS5L100、它们有一些主要差异。 TS3L501E 是一款8通道 SPDT 器件、工作电压范围为3-3.6V、电压信号范围为0V 至 VDD。 然而、TS5L100是一款4通道 SPDT、工作电压为6-6.5V。 您可以使用4通道器件中的两个来完成8通道任务、但这里的问题是工作电压。

    系统所需的 VCC 是多少? 更重要的是、模拟输入信号需要支持什么电压范围?

    我已经了解并筛选了我们的 TI 选择工具、以满足您上述要求。 请在此处找到列表。 我们的器件不能同时满足数据表规格中的所有这些要求。 您能否更好地帮助我了解对您的系统而言最重要的规格、以查看我们是否有一款器件可以优化权衡?

    此外、您还提到 TS5L100的缺点是温度范围。 这是该器件的唯一缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dakotah、

    我的客户非常感谢 TS5L100 3uA 电源电流特性,但唯一的缺点是 TS5L100没有工业温度范围。 我想知道我们是否可以使用 TS5L100针对-40至85度的工业温度范围进行微调。

    此致、
    杨菊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的杨黛丝:

    我们可能能够在实验中收集一些数据点。 我们需要了解有关关键客户规格的更多信息、我已通过电子邮件与您联系、讨论客户信息。