This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E:负脉冲原因弹出到功率放大器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E, TS3A225E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/594193/ts3a227e-ts3a227e-negative-pulse-cause-pop-with-line-out-to-power-amplifier

器件型号:TS3A227E
主题中讨论的其他器件: TS3A225E
您好的团队: 
问题:
将线输出线路插入放大器时、负脉冲将导致较大的杂音。 即使只需插入一个3.5mm 插孔(无线路)、也可以观察到脉冲。

原理图:

寄存器设置:
P_ts3a227e->TS3A227E_I2C_WRITE_FUNC (0x04、0x80);
osDelay (100);
P_ts3a227e->TS3A227E_I2C_WRITE_FUNC (0x03、0x00);
P_ts3a227e->TS3A227E_I2C_WRITE_FUNC (0x04、0x26);
P_ts3a227e->TS3A227E_I2C_WRITE_FUNC (0x05、0x04);
P_ts3a227e->TS3A227E_I2C_WRITE_FUNC (0x06、0x39);
非常感谢您的支持、
Kevin Dang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    感谢您的屏幕截图和图表。 是否可以发送分辨率更高的原理图图像、我在阅读这些文字时遇到了困难。 您是否可以在示波器拍摄的位置以及连接到放大器的位置进行标注?

    这也可能是翻译方面的问题、但您能否标记或解释"线条"的位置、并告诉我们有线条或没有线条意味着什么。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    很抱歉现在是我们可以得到的原理图、我找不到原理图的问题、它可以用各种耳机正常工作。 使用耳机/耳机听不到脉搏。 测量的脉冲是插座的 GND 到实际 GND。 L/R 输出没有与实际 GND 相关的脉冲。
    请帮助您在 EVM 上检查此问题,业务范围大于300ku。

    非常感谢、
    Kevin Dang。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    客户可通过添加 TS3A227E EVM、测试数据、

    请帮助确保产品接近 MP、剩余天数

    非常感谢您的支持、

    Kevin Dang

    e2e.ti.com/.../TS3A227E_2B00_pop_2B00_noise_2B00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您提供更多信息。  

    您观察到的是 TS3A227E 自动检测序列。  将音频附件插入器件后、TS3A227E 将自动执行检测序列、以确定音频附件是3极还是4极器件以及接地和麦克风路径的位置。  

    TS3A227E 检测序列 将  一个小电流(~100uA)从 TIP 引脚注入到 Ring2、并将 TIP 引脚注入到 SLEEVE、以比较 Ring2和 SLEEVE 之间的电阻。

     

    此链接 e2e 帖子将帮助您更详细地解释检测序列。  

    TS3A226AE 是否支持高阻抗麦克风(如 iPhone 6耳机)? (这篇文章还介绍了 TS3A226AE 音频插孔检测的工作原理

    以及本应用手册 TS3A227E 和 TS3A225E 自拍杆和附件检测概述

    e2e.ti.com/.../1959790 iphone#1959790

    为了帮助确认这一点、您可以在寄存器04xh 中禁用自动检测序列。  禁用自动检测应移除这两个斜坡。

    我不记得 、注入到 TIP、振铃2和 SLEEVE 引脚上的小100uA 电流为1.75V、可闻。  您知道扬声器的阻抗是多少、或者信号是否可以在客户设备内部放大?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、


    通常、放大器具有2k~10k 输入阻抗、并且通常电压增益大于10V/v

    我们是否有一些权变措施来最大限度地减小影响。

    非常感谢、

    Kevin Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正如 Adam 在上一个主题中所说、您在您发布的 pdf 中看到的观察行为似乎与 TS3A227E 的检测序列相关。   对于 TS3A227E、TS3A225E 在设计上非常相似、其检测通过下面概述的两个步骤完成(图1)。

    1. 100uA 的电流来自 RING2至 TIP
    2. 从套筒到尖端的电流为100uA

    图1.

    根据这些步骤、相应的值将存储在 SLEEVE_Z 和 RING2_Z 寄存器中(表1)。  然后将比较这些寄存器中的值来确定将存储在 GND_LOC 寄存器中的值。  此时、器件将设置为 Standard 或 OMTP。

    表1.

    这里的表给出了一个关于在环、尖头和套筒之间应该看到什么阻抗的指示。  这些阻抗充当具有源阻抗的分压器。 TIP 和 SLEEVE 之间的阻抗值越大、在与左侧扬声器相对应的 TIP 和 SLEEVE 上会产生更大的电压。  因此、您似乎有两种可能的选择、即降低尖端和套筒之间的电阻、或者如果您打算仅使用一个特定的音频插孔、则可以禁用自动检测。

    但是、您是否可以提供从尖端到套管的屏幕截图探测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您是否能够解决此问题?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    不、但最终客户接受了这个 PoP、非常感谢、

    Kevin Dang