This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:当 yx 连接到 Ix0时 Ix1上的电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/598214/ts3l110-the-voltage-on-ix1-when-yx-is-connected-to-ix0

器件型号:TS3L110

大家好、

我的客户正在使用 TS3L110将以太网信号切换到 LAN 或 Wifi 模块。 但我们发现、当我们将 yx (ABCD)连接到 Ix0 (ABCD)时、Ix1引脚上的电压将为2.5V。 TS3L110的 VCC 上的电压为3.3V。 我们对 Ix1上的电压为什么是2.5V 感到好奇。 我们在 Ix1之后断开了后置电路、2.5V 电压仍然存在。  

是否有其他解决方案可用于以太网的 RX+/-和 TX+/-开关功能? 当通道未连接到 Yx 时、它不会在通道上具有偏置电压。  

BR、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    TS3L110没有电压偏置或电压电平转换功能。 请检查系统级的症状。 我们欢迎您在此分享系统级方框图、因此我们很高兴为您提供调试帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    感谢您的回复。 那么、如果 Ix1引脚悬空、那么这些引脚上的电压是多少? 零、VCC 还是高阻抗?

    BR、
    Eric Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    正如您所建议的、我们将把讨论移至电子邮件中。