This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:内部生成时钟?

Guru**** 2506845 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E, TS3A225E, TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/596063/ts3a227e-clock-generated-internally

器件型号:TS3A227E
主题中讨论的其他器件: TS3A225ETS3A226AE

您好!  

TS3A227E 内部是否生成时钟?
是否有可能成为提供射频灵敏度抑制的噪声源?

在客户中,当使用竞争对手的 USB/音频软件 IC 时,IC 内部有一个电荷泵和振铃振荡器,并且由于这种影响,DTV 波段中发生了灵敏度抑制。
他们希望证实存在着令人关切的问题。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    如果我正确理解您的客户打算在某些系统中将此开关用于数字电视(DTV)。 DTV 可在30MHz 至30GHz 的 VHF、UHF 和 SHF 频段中工作。 您能否更详细地介绍一下它们所关注的特定频率范围?

    TS3A227E 有一个电荷泵、而且它还有一个振荡器。 但是、该开关中的振荡器在低 KHz 范围内运行、而我们怀疑竞争对手开关的振铃振荡器在高得多的频率下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simmons San、

    感谢你的答复。
    我将检查相关频率。 应用程序是智能手机。 他们对以下 TI 设计感兴趣。 www.tij.co.jp/.../tidub66.pdf

    竞争对手的开关频率约为11MHz。

    请告诉我有关内部振荡器频率的更多详细信息吗?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simmons San、您好!

    请参阅以下相关频率范围。

    DTV: 470MHz ~ 710MHz
    带宽17:736.5MHz ~ 741MHz
    带宽5:26:859.7MHz ~ 893.3MHz

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simmons San、您好!

    我还有其他问题。
    如果器件通电、内部振荡器是否始终处于激活状态?
    电荷泵是否用于? 如有可能、请告诉我。

    此外、以下音频开关是否也具有内部振荡器?

    TS3A26746
    TS3A225E
    TS3A226AE

    因为 TS3A227E 具有按键检测功能。
    我认为、如果电荷泵用于按键按压检测功能、上述器件没有内部振荡器。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    TS3A227E 的振荡器在器件通电时处于活动状态。 它用于在器件的内部寄存器之间传递信息。 工作频率为32kHz。

    其他器件具有不同的架构、电荷泵的作用和振荡器的频率可能不同。 目前,我仍在努力获得更多有关这些方面的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simmons San、您好!

    感谢您的支持。
    我很期待收到这些信息。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simmons San、您好!

    很抱歉,但我还有其他问题。

    (1)
    根据您的回复、内部振荡器用于在器件的内部寄存器之间传递信息。
    这是否意味着内部电荷泵用于内部寄存器?

    (2)
    内部振荡器附近的引脚是什么?

    目前、我们的客户检查 EVM 上 TS3A227E 的噪声频谱。
    它们不会将 EVM 连接到 MCU。
    他们希望知道内部振荡器的位置、以检查精确的噪声级别。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji-San

    1) 1)当器件未处于睡眠模式、附件已插入或处于手动控制模式时、内部振荡器打开。  我无法提供有关电荷泵用例的更多信息、因为这是 TI 的专有 IP。

    2) 2)我无法在我们的器件上提供此信息。

    我可以告诉您、这是一款低功耗器件、因此这些组件的工作频率并不接近于您的应用用例。  我们非常小心地确保我们的内部组件不会对外部 I/O 引脚产生影响、尤其是因为这是一个音频器件、终端用户可以立即听到任何噪声。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Andrew