你(们)好
我想知道在以下情况下器件是否会损坏。
我们的假设如下。
18V 电压通过串联20kohm 寄存器作为输入施加到 Yx 上、VCC 为5V。
(输入(18V)->[20k Ω 电阻器]-> yx 引脚)
传导到 VDD 和 GND 的 IO 二极管电流将受到 串联电阻器的~900uA (18V/20k Ω)限制。
在这种情况下、器件是否会损坏?
你的看法是什么?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想知道在以下情况下器件是否会损坏。
我们的假设如下。
18V 电压通过串联20kohm 寄存器作为输入施加到 Yx 上、VCC 为5V。
(输入(18V)->[20k Ω 电阻器]-> yx 引脚)
传导到 VDD 和 GND 的 IO 二极管电流将受到 串联电阻器的~900uA (18V/20k Ω)限制。
在这种情况下、器件是否会损坏?
你的看法是什么?
贝斯特雷加兹
你(们)好
感谢你的答复。
很抱歉、我的问题可能不清楚。
我们必须考虑在特定情况下避免器件损坏的对策。
(汽车器件需要考虑此因素)
当然、我们绝不会在正常运行时对输入端子施加18Vdc 的电压。
因此、在以下示例中、我们想知道 SN74LV4051A-Q1是否可能损坏。
我对我们的支持进行了仿真。 ( 在仿真案例中使用 Vf = 0.4V)
根据此仿真、二极管阳极(预期为 Yx 端子)的电压为5.4V 和
它传导电流(18V-5.4V)/20kohm = 629.7uA。
对于 SN74LV4051A-Q1、它将具有连接到 VCC 和 GND 的保护二极管、其 VF 应约为0.5V。
因此、我认为 SN74LV4051A-Q1的 Yx 处的电压将为5.5V、内部二极管将导通(18V-5.5V)/20k Ω= 625uA。
这些值似乎符合数据表额定值。
我有以下两个问题。
请告诉我们您的观点?
1。
上部仿真结果是否可以应用为 SN74LV4051A-Q1情况?
2.
如果不可能、则意味着在该配置中器件可能会损坏。
如果此配置中的器件损坏、器件会发生什么情况?
打开? 短路? 或其他故障?
贝斯特雷加兹
您好!
我相信您的仿真假设该器件具有用于保护的上拉二极管。 遗憾的是、对于该部件、情况并非如此。 如果您回顾数据表中包含绝对额定值的代码段、您会注意到、所指定的二极管电流适用于所有低于0V 的 VI/o、这意味着在输入与 GND 之间只有一个保护二极管:
在这种情况下、TI 仍然不会在您的仿真中推荐这种情况、因为它们基于用于保护的上拉二极管的假设。
如果器件因过压应力而损坏、器件很可能会打开、但如果没有实验室测试、答案不明确。
谢谢、
Loie
如果我回答了您的问题、请点击"验证答案"按钮。