This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D04:未通电时的信号输入电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/596792/mux36d04-signal-input-current-when-no-power-is-given

器件型号:MUX36D04

您好!

我们在电路中使用 MUX36D04、并观察到、当此开关的电源关闭时、信号输入消耗的电流达到7mA。
我们目前使用240E 作为限流器。 但开关可以容忍该电流多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kushal、

    说明 VCC = 0V 时开关消耗的电流量的规格 称为断电保护、即 INC PWROFF。 以下是 针对此规格的不同器件数据表的示例。

    遗憾的是、MUX36器件不具有此断电保护功能。 我们可能能够帮助您为您的系统找到解决方案、但您能否首先澄清"240E 作为电流限制器"是什么? 这是240欧姆的电阻器吗?  

    此处链接了我们用于 MUX36系统级保护的应用手册。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢您的回答、这确实帮助我们密切关注我们的问题。
    240e 是240欧姆电阻器。
    我们的最大输入为10V、Vdd = 17V、VSS =-17V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kushal、

    您提到的这种情况与该器件的规格不符。 MUX36D04没有我前面提到过的断电保护功能。

    移除 VDD 电源的问题在于、该器件实际上可以通过 ESD 保护二极管为 VDD 反向供电。 您提到当 VDD = 0V 时、有7mA 电流流经您的240欧姆电阻器并流入器件。 传感器附近的电阻节点上的电压是多少? 最大输入电压为10V 时、电流为7mA 吗?

    您能否进行以下测量:
    1) 1)汲取7mA 电流时、传感器电压是多少?
    2) 2)您的电阻器上的电压是多少?
    3) 3)存在信号且电流流动时、VDD 处的电压是多少?

    如果传感器电压为10V、电流为7mA、则240ohm 电阻器上的压降应约为1.7V。 如果是这种情况、则 VDD 可能会被反向供电、达到大约7.5V。

    请告诉我您得到了什么结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    感谢您的回复

    1.)传感器电压为6.5V、所有通道上有8个此类通道的电压均为6.5V。
    对于所有通道、从输入电源汲取的电流为100mA

    2.)在240欧姆时、电流为7.6mA、电压为1.837V。

    3.)当电源再次接通时、VDD 仅为2V 而不是17V、并且从电源汲取的电流很大(不是输入部分、在输入部分、汲取的电流仍然为100mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kushal、

    感谢您收集这些数据。  

    在这种情况下、器件的运行似乎超出了绝对最大值、从而导致器件故障。 这一点在您尝试为器件重新供电的声明中很明显、VDD 保持在2V、同时消耗大电流。

    以下是数据集中列出的规格。

    该状态表示一次仅一个通道在30mA 时的最大电流。 如果将其拆分为8个通道、则每通道最大电流约为3.75mA。 您的电路中有一个240欧姆的电阻器、您能否澄清该电阻器的用途? 是否可以更改该值? 我之前提到的应用手册讨论了如何使用此电阻器等限流电阻器、但其值很大。 如果我们可以增加电阻、我们可能会将总电流限制在安全工作条件下。

    此外、在 VCC=0V 的情况下、您启用引脚的状态是什么? 当您处于此断电状态时、由于 VDD 的这种反向供电、输出端可能仍然存在信号。 为了确保系统的安全运行、应该对此进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    1) 如果数据表显示每通道30mA,则说明它是如何在最大绝对值(在本例中大约为7mA 电流)中计算的。
    2) 使能引脚电压为0.515V。 这是因为17V 正在从3.3V 电源供电的位置加载主电源。
    3) 我们已将限流电阻器增加到更高的值、问题已得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kushal、

    1) 1)我在上一帖子中突出显示了 ABS 最大值表中的注释(2)。 这表示"一次仅一个引脚"。 这意味着30mA 的最大电流可以一次流经单个通道。 该规格表明、无论开启多少个通道、器件都能支持的最大电流为30mA。 (例如、如果1个通道处于开启状态、3个通道或所有通道处于开启状态、则最大电流为30mA)。 这就是7mA 处于绝对最大范围内的原因。

    2)根据 VIH 和 VIL 规格、0.515V 的使能电压仍然是逻辑低电平。 虽然该部件可能处于绝对最大值范围内、但请确保系统仍然正常工作、并且在断电操作期间不会传递任何会损坏整个信号链的信号。

    3)很高兴听到较高的阻力正在做它应该做的事,问题得到解决。