This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要开关 IC 来反转直流锁存电磁阀的极性

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8847, DRV8837, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/593046/need-switching-ic-to-reverse-the-polarity-of-dc-latching-solenoid

主题中讨论的其他器件:DRV8834DRV8847DRV8837DRV8848

我需要开关 IC 来反转最大工作电压为24且最大工作电流为1A 的直流锁存电磁阀的极性。 IC 应具有较低的峰值电流、并且应使用4.2伏电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    您是否希望器件的工作电源电压介于4.2V 和24V 之间?
    您能否提供电磁阀的规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、我的最大工作电压为24伏、最小工作电压为3.8伏、因此我想使用4.2伏电池运行此电磁阀、并希望使用 MCU 控制引脚反转电磁阀的极性以实现闭锁和解锁。 因此、我需要使用开关 IC 使 VCC 和 GND 之间的极性反向、该开关 IC 可在4.2伏电池和高达100mA 的 IC 输出电流下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    请提供电磁阀的型号。
    此外、使用4.2V 电池时的最小电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunter DC 闭锁电磁阀(p/n 458200)、当使用4.2V 电池时、它可以在最低3.7伏的电压下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我假设您已在工作电压介于3.7至4.2V 之间的器件上趋稳。

    请看一下 DRV8834。 此器件可驱动两个锁存电磁阀。
    对于单个螺线管、DRV8847 DRV8837 将是一个不错的选择。  (更正了器件型号---- 5月27日)
     
    我们不提供可在3.7至24V 电压下运行的器件。 DRV8848接近(4V 至18V、能够驱动两个螺线管)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    我打算在上一篇文章中说 DRV8837而不是 DRV8847。