This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:当 VCC=0时会发生什么情况?当器件被启用时、功耗是多少?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/597425/ts3a5018-what-happens-when-vcc-0-also-what-is-power-consumption-when-device-is-enabled

器件型号:TS3A5018

两个问题:

  1.  如果 TS3A5018RSVR 断电并且 I/O 上存在有效信号、该器件会有什么行为? 客户尝试测量被测芯片上的功率、并希望关闭所有其他电路。
  2.   当使能引脚被接至低电平时、TS3A5018RSVR 的功耗是多少? 客户想要验证数据表中的正电源电流是否适用于此情况。  替代方法是禁用多路复用器器件并校准电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、

    您的第一个问题是 E2E 上的常见问题。 您所讨论的功能称为断电保护。 这指定了 VCC=0V 时的泄漏电流。 我已经从数据表中包含了一个显示此规格的快照。

    对于问题2、数据表中的正电源电流规格考虑了开关的导通和关断状态。  根据功能表、实现这两种状态的唯一方法是将使能引脚连接到低电平。  

    需要注意的一点是、我在数据表中强调的两个规格都是根据 VCC 电压多次发出的。 请在数据表中验证您的特定工作电压。

    如果您需要任何其他资源、我们很乐意为您提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VCOM、VNO、VNC 为接地或 V+时、第一项似乎仅适用。 我将讨论 V+断开连接且器件根本未通电但 COM、NO、NC 上仍有活动信号的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、

    您能否上传您所指规格的快照?

    我的帖子中的第一个图像(我相信您是指它)在 VCC=0V 时发出泄漏电流。 它还指定了0V 至3.6V 范围内的 VCOM、VNO 和 VNC。

    我对您所说的内容有点困惑、因此屏幕截图将极大地帮助您消除任何混淆! 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    因此、如果 V+= 0V (器件未供电)、那么 VCOM、VNO、VNC 可以是整个工作范围内的活动信号、不会产生不良影响? 基本上需要确保器件不会通过 COM、NO、NC 引脚供电。

    伊沙安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊沙安

    是的、如果 V+= 0V、则 VCOM、VNO、VNC 可以是整个工作范围内的有效信号、其泄漏电流值在数据表中指定。 当输入变为高阻抗时、它不会对器件进行反向供电。