This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:频率/增益图

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/597649/ts3a5017-frequency-gain-plot

器件型号:TS3A5017

我的客户 计划使用 TS3A5017。 它预计通过一个摆幅为0至3.3V 的50MHz 时钟(方波脉冲)。 是否有人建议它会有多好或多坏? 我在数据表中看到频率/增益图、它显示的衰减低于1db。 我相信这会很好。 但您希望听到您的声音、因为您可能有一些真实的测试数据。 50MHz 时的衰减是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!  

    如您所建议、您的客户希望通过 TS3A5017传输50MHz 方波。 由于方波频率分量很足、我会考虑50MHz、100MHz 和150MHz 下的衰减。  

    从我们的典型特征图中、我们可以看出衰减是关于的

    -1dB @ 50MHz (基频)

    -2dB @ 100MHz (二次谐波)

    -3dB @ 150MHz (三次谐波)

    由于三次谐波只能通过 TS3A5017、衰减仅为-3dB、因此我认为它可以满足客户的要求。