This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV20812:TS3DV20812能否支持 EDP 信号?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV20812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/596803/ts3dv20812-does-ts3dv20812-can-support-edp-signal

器件型号:TS3DV20812

您好:

   我想知道 TS3DV20812是否支持 EDP (嵌入式 DisplayPort)信号传输。 我在数据表中看到可以支持 LVDS 信号。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    该器件不适用于 eDP、但它支持交流耦合信号、电压范围足以适用于 eDP。

    此致