This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3861-Q1:通道间偏移、IBIS 模型?

Guru**** 2500945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3861-Q1, SN74CBTLV3861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/595423/sn74cbtlv3861-q1-channel-to-channel-skew-ibis-model

器件型号:SN74CBTLV3861-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3861

您好!

您能告诉我 SN74CBTLV3861-Q1的通道间偏移吗?

此外、您能否共享 SN74CBTLV3861-Q1的 IBIS 模型?
我们能否将 SN74CBTLV3861的 IBIS 模型用于 SN74CBTLV3861?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    关于 SN74CBTLV3861-Q1的通道间偏差、数据表中没有该数据、但如果您可以向我们提供测试要求、我们可以在实验室中测试器件。 请告诉我们您使用的 VCC 以及有关您配置的任何其他有用信息。

    您能不能说明您正在尝试使用 IBIS 模型实现什么? 该器件只是一个导通 FET、因此 IBIS 模型可能无法为您提供大量有用信息。 请参阅随附的 E2E 帖子、了解这可能不适合您的仿真需求的原因。

    但是、如果您仍想评估 IBIS 模型、则 SN74CBTLV3861非常相似、足以使用为此器件提供的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dakotah San、

    感谢您的支持。
    我们的客户希望使用 IBIS 模型进行信号延迟时间仿真。
    我们应该使用 HSpice 模型吗?

    请参阅以下客户配置。
    VCC=3.3V
    信号频率为125MHz、
    Trise (20%-80%)=大约1ns
    用于 GMII 信号。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    IBIS 模型非常适合仿真缓冲输入/输出上的 I/O 规格和相关测试。 SN74CBTLV3861-Q1是一款未缓冲的导通 FET、因此 IBIS 模型不会为您提供任何有意义的数据。 我们在工具和软件选项卡上为该器件提供了 SPICE 模型。  

    数据表根据负载电路的 Ron 值和 RC 时间常数说明了以下传播延迟。

    负载电路如下所示:

    这与您的 CL 和 RL 值相比如何? 125MHz 信号的传播延迟为8ns、器件的传播延迟为250ps。 如果我们知道您的负载值、我们可以进行测量。 此外、您的负载值可能会为您的设置创建一个 Ron 值约为10欧姆的电压分压器。 如果 RL 约为50欧姆、则可能会导致 Ron 两端的压降、这可能与下游器件的 VIH 规格不符。