This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对开关电流为60mA 的16:1模拟多路复用器的部件建议

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5N118, SN74CB3Q3251, SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/595514/part-suggestion-for-a-16-1-analog-multiplexer-for-60ma-of-switching-current

主题中讨论的其他器件:TS5N118SN74CB3Q3251SN74CBT3251

您好!

感谢您的回复、我需要16:1的模拟多路复用器、它可以支持高于60mA 的开关电流、因此请根据我的要求建议器件型号。

此致、

Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、您好!

    遗憾的是、我们只有单通道8:1开关、可支持60mA 或更高的连续开关电流。 您没有指明您将在哪一个电压范围内运行、因此我已从3个数据表中随意添加了代码段、其中8:1多路复用器支持60mA 及以上电流。

    第一部分是 TS5N118、其建议的 Vcc 为4.75V 至5.25V、开关电流的绝对最大额定值为100mA:

    下一个器件是 SN74CB3Q3251、其建议 Vcc 为2.3V 至3.6V、导通状态开关电流为64mA (最大值):

    第三种是 SN74CBT3251、Vcc 为4V 至5.5V、最大持续通道电流为128mA:

    谢谢、  

    Loie

    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下说明、查找我们产品系列中的器件:

    转到此 URL:

    在您位于右侧后、您可以选择您关心的配置、通道数量(突出显示部分)

    然后单击红色视图按钮、该按钮将位于任何筛选器部分中(用蓝色圆圈标出):

    这将加快您在我们的产品组合中进行的任何搜索、因此您不会延迟等待我们团队的回复。

    谢谢、

    Loie