This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335:寻找 RFFE 开关或多路复用器/多路信号分离器、对于大约3-4 MHz 的频率、最好是1:8或16

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/594611/lm8335-looking-for-rffe-switch-or-mux-demux-preferably-1-8-or-16-for-frequencies-around-3-4-mhz

器件型号:LM8335

我正在寻找 RFFE 开关或多路复用器/多路信号分离器、最好是1:8或16。 我看到了 LM8335、它是一个 I/O 扩展器。 我们有这样的多路复用器吗? 我 正在寻找大约3-4MHz 的频率。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们的产品系列中有大约30个8:1和16:1多路复用器/多路信号分离器开关、其中大多数规格都远高于3MHz 至4MHz。 我们 的搜索工具 允许您指定所有必需参数、从而帮助您缩小最适合您的终端应用的器件范围。  

    我看到您提到的 LM8335的电源电压为1.6-1.95V、VIO 为1.8V。 您的系统中是否使用了 LM8335、开关是否需要具有类似的 VDD 和 VIO 限制?

    如果您对搜索工具的结果不是很有信心、请提供一些有关您的电源和信号工作电压的更多信息、以便我可以帮助推荐一些器件