This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:VCC UV/故障模式下的输出状态

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/594561/ts3a27518e-q1-output-status-with-vcc-uv-failure-mode

器件型号:TS3A27518E-Q1

TS3A27518E-Q1将被用于我客户功能安全项目的关键位置。 我想确认以下项目

  1. 当 VCC 低于工作阈值时,输出状态是什么?它是高阻抗吗?

  2. TI 是否可以提供此器件的故障模式?

  3. TI 能否提供估算的故障率? 因为客户需要它来执行 FMEDA 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    您能不能描述一下您正在使用 TS3A27518E-Q1的应用以及开关在应用中的表现吗?  我们想知道这是否在安全关键型应用中。  

    1.当 VCC 低于工作阈值时,输出状态是什么?它是高阻抗吗?

    当 V+= 0V 时、器件将为高阻抗。  您可以通过查看 V+= 0V 时的泄漏规格来看到这一点


    2. TI 是否可以提供此器件的故障模式?

    我不确定您的意思是该器件的故障模式是什么。   您能否描述一下您关注器件的事件类型、以便我更好地了解器件在这些条件下的行为方式?

     

     

    3. TI 能否提供估计的故障率? 因为客户需要它来执行 FMEDA 计算。

    TI 基于 制造 工艺技术的时基故障(FIT)估算率可在 TI.com 上的 DPPM/FIT/MTBF 估算器上找到。  如果您需要有关 FIT 分析的更多详细信息、我们可以离线处理该问题、因为它是专有信息。  

    谢谢、

    Adam