团队、
我有一个客户希望在隔离应用中使用 TS3A27518E。 他希望将该器件用作5通道 SPST、将所有输出通道连接到 NO 线、并使 NC 线保持未连接状态。 我没有这么认为、但您认为这会导致器件出现任何问题吗? 它们隔离的信号是 I2C、因此我们希望尽可能避免接地、因为这会导致漏电路径通过上拉电阻器。
客户已经尝试在实验室中测试过这种情况、在功能上他们说这种情况有效、但我们只是想再次检查此解决方案的潜在问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我有一个客户希望在隔离应用中使用 TS3A27518E。 他希望将该器件用作5通道 SPST、将所有输出通道连接到 NO 线、并使 NC 线保持未连接状态。 我没有这么认为、但您认为这会导致器件出现任何问题吗? 它们隔离的信号是 I2C、因此我们希望尽可能避免接地、因为这会导致漏电路径通过上拉电阻器。
客户已经尝试在实验室中测试过这种情况、在功能上他们说这种情况有效、但我们只是想再次检查此解决方案的潜在问题。
要回答您发布的第一个问题、请更正此问题、如果您遵循此拓扑:
我之所以将其与上拉电阻器(i2c 无论如何都需要该电阻器)一起布置、是因为当它处于隔离状态时、该引脚可能会悬空、因此可能会发生错误检测。 但是、如果您将电阻器放置在这里、则可以避免这些错误检测等。 但是、否则、是的、您的应用程序应在客户在实验室中进行测试时正常工作。
对于问题2、这是正确的、在任何情况下、当您关闭 VCC 时、您都将获得完全隔离(无论 IN 引脚状态是什么、所有开关都将处于高阻抗状态(High-Z)。
请参阅以下数据表中的代码段以及第6.6节中突出显示的规格:
感谢您的提问、
Loie
如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"按钮。