This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:您能否在 i2c 应用中使常闭连接保持浮动?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/592958/ts3a27518e-can-you-leave-the-normally-closed-connections-floating-in-i2c-applications

器件型号:TS3A27518E

团队、

我有一个客户希望在隔离应用中使用 TS3A27518E。 他希望将该器件用作5通道 SPST、将所有输出通道连接到 NO 线、并使 NC 线保持未连接状态。 我没有这么认为、但您认为这会导致器件出现任何问题吗? 它们隔离的信号是 I2C、因此我们希望尽可能避免接地、因为这会导致漏电路径通过上拉电阻器。  

客户已经尝试在实验室中测试过这种情况、在功能上他们说这种情况有效、但我们只是想再次检查此解决方案的潜在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    另一个问题:他们还计划削减部件的电力。 在他们的设计中、他们已加入 IN1、IN2和 Vcc、并计划将 Vcc 上的2.5V 电压从器件上移除的部件置于这种情况下。 根据数据表、这会将器件置于隔离状态、但我们希望确保在断电模式下将这些引脚连接在一起时仍是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答您发布的第一个问题、请更正此问题、如果您遵循此拓扑:

    我之所以将其与上拉电阻器(i2c 无论如何都需要该电阻器)一起布置、是因为当它处于隔离状态时、该引脚可能会悬空、因此可能会发生错误检测。 但是、如果您将电阻器放置在这里、则可以避免这些错误检测等。 但是、否则、是的、您的应用程序应在客户在实验室中进行测试时正常工作。

    对于问题2、这是正确的、在任何情况下、当您关闭 VCC 时、您都将获得完全隔离(无论 IN 引脚状态是什么、所有开关都将处于高阻抗状态(High-Z)。

    请参阅以下数据表中的代码段以及第6.6节中突出显示的规格:

    感谢您的提问、

    Loie

    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"按钮。