This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:将模拟多路复用器用于数字总线

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052-Q1, TMUX1309-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1181015/sn74lv4052a-q1-usage-of-analog-multiplexer-for-digital-bus

器件型号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX4052-Q1TMUX1309-Q1

大家好、

我想问、使用 IC SN74LV4052AQPWRQ1在3个 IC 之间切换两个数字信号(来自一个大约~500kHz 的 SPI)是否可行。

我需要将两个信号路由到三个移位寄存器、并一次对其中一个进行寻址。

这两个信号方向相反、因此无法使用标准多路复用器(74HC153PW)、PCB 空间限制为1个 IC、TSSOP、如果可能、也可更小。

这些信号处于5V 电平、如果低于~100欧姆、开关电阻不是问题(因为总线信号上无论如何都将预见阻尼电阻器100~220欧姆)。

74CBT3253PW 系列应更好地匹配应用、但不符合 AECQ 标准(AFAIK 只有3.3V 型号是 AECQ)。

SN74LV4052AQPWRQ1主要设计用于模拟应用,是否有用,或者我可以使用什么更好的?

在应用中需要特别注意(限流电阻器等)?

此致

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "模拟"仅意味着可以切换 GND 和 VCC 之间的所有电压。 这对于数字信号来说很好。

    TMUX1309-Q1和 TMUX4052-Q1采用较小的 SOT-23-THIN 封装。

    您可能需要上拉/下拉电阻器来防止断开的输入悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    克莱明。

    祝你度过美好的一天!