This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5MHz 时具有最佳关闭隔离的模拟开关

Guru**** 2593650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1180638/analogue-switch-with-best-off-isolation-at-5mhz

在搜索模拟开关时、似乎没有关断隔离的参数搜索选项 、这可能是因为每个器件的关断隔离与频率曲线不同。

我的应用正在尝试在超声波换能器之间切换、并且在5MHz 时需要>75dB 的断开隔离。

TI 的模拟开关是否支持此功能? 我不介意它有什么开关配置、我想到的电路可以使用 4个 SPST 开关或2个 SPDT 开关来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我们的团队将离线与您联系、以了解此主题!

    谢谢!

    Alex