This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:ESD 额定值

Guru**** 2867720 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, CD4051B, TMUX1208, TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/757678/cd74hc4051-esd-rating

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件: CD4051BTMUX1208TMUX1108

您好!

我的客户正在使用 CD74HC4051、但 ESD 额定值无法满足他们的要求。 HBM 至少2kV。

我发现 CD4051B 只能满足此要求。

1.我是否应该提出 CD4051B?

2.如果是、当 VDD 为3.3V 时、VIH、VIL 是什么? 数据表显示它可以支持3-20V 数字 IO。 但当 VDD=3.3V 时、它不显示详细规格。 客户不会使用5V 数字引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    客户在其系统中连接到 CD74HC4051的是什么?  这将有助于正确选择器件。  

    如果它们需要8:1、单通道、3.3V 电源电压轨、并且正在复用数字 GPIO 或 时钟信号、我建议使用 TMUX1208。  如果它们对  来自传感器的模拟信号进行多路复用、我建议使用 TMUX1108。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    这是一个现有项目、因此无法更改 PCB。

    它们现在更改为 Nexperia 4051。 它用于多路复用模拟信号。

    当 CD4051B 与3.3V 控制信号一起使用时、您能不能提供建议。 VIH、VIL 阈值是什么、还需要注意哪些其他事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

     根据数据表 VIH 规格、您可以看到 控制逻辑是标准 CMOS 输入缓冲器控制逻辑、遵循经验法则 Vcc x 0.7。  根据该经验法则、Vcc = 3.3V 将具有2.3V 的 VIH 最小值  

    当我在 实验室中测试器件时、它在切换大约2.1V  

    我不知道该器件在电路中是如何连接的、因此我也不知道您还需要注意哪些其他事项。  您可以在数据表中看到其他参数随电源电压而变化、例如导通状态电阻随着电源电压降低而增加。  信号 链中的开关输入和输出连接了什么?    

    谢谢、

    Adam