This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-Q1:传播时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/758953/ts5a3159-q1-propagation-time

器件型号:TS5A3159-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3A27518E-Q1

在以下情况下、是否有人知道此开关的传播时间是多少:

1) 1)'IN'引脚(引脚6)在说逻辑高电平时是静态的(这是开关控制引脚)

2) 2)在引脚4'COM 上发送脉冲、在引脚1'NO'上测量

3) 3)电源为+5V。

引脚4处的脉冲上升沿与引脚1处测量的脉冲之间的传播时间是多少。

数据表中有一个"导通时间"参数、但这是在引脚4 (COM)为静态时切换引脚6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这些无源 FET 开关几乎没有硅片导致的传播延迟。  延迟的很大一部分是由于接合线和封装、如下面的这个 e2e 柱中所示。  通常、这些开关所采用的封装具有从几 ns 到~100s ps 的传播延迟。  

    系统中开关的传播延迟有何问题?  您以多高的速率通过开关的信号是什么?  与 信号链的其余部分相比、开关的纳秒/皮秒延迟通常不大。

    下面是 TS3A27518E-Q1的传播延迟示例。  您可以看到、电路板走线的传播延迟比器件更重要。  

    温度

    传播延迟电路板加开关(ns)

    传播延迟开关(ps)

    -40

    9.48.

    180

    25

    9.50.

    200

    85.

    9.58.

    280

    125.

    9.66

    360度

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的回复。  我怀疑这部分会给我带来这种传播延迟的任何问题。

    该开关位于放大器~100MHz BW 的反馈环路中、以允许选择反馈路径  

     我不希望它在反馈路径中引入过多的延迟。  我认为该器件可以正常工作  

     应用程序

    再次感谢