This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:TS5A23157问题信号显示在关闭通道上

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/756905/ts5a23157-ts5a23157-issue-signal-showing-up-on-off-channel

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件:TMUX1072

最后一个建议的模拟开关、测试存在问题

如下所示、PIN8-3.3V、PIN3、1-GND、PIN10-PWM 波、 逻辑上、PIN9打开、

PIN2关断、但测量的 PIN2具有波形输出、原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格尔

    您似乎是在超出规格的情况下操作器件。  I/O 引脚上的信号可能不会大于电源引脚。  您似乎将电源设置为3.3V、I/O 信号设置为5V。 如果您将电源电压提高到5V 或将 I/O 电压降低到3.3V 、您的问题是否会消失?  

    如果您希望支持大于电源的 I/O 信号、则需要查看 TMUX1072器件等器件。  

    谢谢、

    Adam