This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MIPI

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: DM385, SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/756463/mipi

主题中讨论的其他器件:DM385SN65DPHY440SS

我们只有一个 CMOS 传感器(Camero 模块)。 我们只想使用一个 CMOS 信号同时连接到两个应用芯片(一个带有 MIPI 输入 的 NPU、另一个带有 MIPI 输入的到 DM385的链路)。 是否有合适的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有 SN65DPHY440SS、但通过查看方框图、我认为 SN65DPHY440SS 无法满足此设计要求。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、我需要一个更好的解决方案、以满足我的方框图规格要求。 PS 帮助推送。 谢谢。